This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:正确理解保持稳定电压的输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836474/bq24078-correct-understanding-of-output-being-kept-at-stable-voltage

器件型号:BQ24078

您好!

我想通过使用一个示例来检查我对 BQ24078输出电压调节的理解。

如果我将电池充电/放电至3.8V、然后禁用充电(CE 高电平)、那么只要输出电流不高于我可以通过 IN 引脚提供的电流、这是否会使 OUT 引脚电压持续保持在3.8V + 210mV? 也就是说、我是否会以这种方式使用电池来设置固定的输出电压电平、而不会主动使用/消耗电池电量(并有使输出电压下降的风险)?

我想确保我可以保持高于3.41V、即使我由于某种原因无法为电池充电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要存在输入和 BAT 并且 VBAT 高于3.2V、无论/CE 是高电平还是低电平、输出电压都将高于 VBAT 210mV。 因此、如果负载低于输入电流限制、VOUT 将相对于电池的自放电保持恒定。 当缺少输入时、OUT 为 BAT 电压。