Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24251EVM-150, BQ24250C
主题中讨论的其他器件: BQ24251EVM-150、 BQ24250C
大家好、
我想评估 TI 的充电器+电量监测计。
在我的应用中、我查找具有 D+/D-的充电器、因此我找到了 BQ24253。
我发现 TI 没有仅用于 BQ24251EVM-150的 BQ24253的 EVM、可以使用它吗? 它是否与 BQ24253相同? TI 是否推荐此器件或其他器件?
一般问题–D+/D-检测的工作原理是什么? 它可以检测 PC 上的任何 USB?
我想了解 D+/D-检测功能的工作原理。
以下是我的问题:
- 在 PC USB 和充电器之间检测到谁? PC USB 询问连接了哪个充电器还是相反?
- 由谁决定充电将使用多少电流? 它是基于与器件的握手来配置 PC USB 吗?
- 如果电源是壁式适配器(连接到设备上的同一 USB 端口),则将使用哪个电流进行充电?
如果有描述握手流的应用手册、它将非常出色。
谢谢、
Shlomi