This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:电池充电器

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24251EVM-150, BQ24250C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835971/bq24253-battery-charger

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ24251EVM-150BQ24250C

大家好、

我想评估 TI 的充电器+电量监测计。

在我的应用中、我查找具有 D+/D-的充电器、因此我找到了 BQ24253。

我发现 TI 没有仅用于 BQ24251EVM-150的 BQ24253的 EVM、可以使用它吗? 它是否与 BQ24253相同? TI 是否推荐此器件或其他器件?

一般问题–D+/D-检测的工作原理是什么? 它可以检测 PC 上的任何 USB?

我想了解 D+/D-检测功能的工作原理。

以下是我的问题:

  1. 在 PC USB 和充电器之间检测到谁? PC USB 询问连接了哪个充电器还是相反?
  2. 由谁决定充电将使用多少电流? 它是基于与器件的握手来配置 PC USB 吗?
  3. 如果电源是壁式适配器(连接到设备上的同一 USB 端口),则将使用哪个电流进行充电?

 

如果有描述握手流的应用手册、它将非常出色。

 

谢谢、

Shlomi

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我忘记添加我的要求是:

     

    • USB 电池充电器锂离子聚合物1节3.7V
    • USB 电源和电池之间的电源路径管理
    • 用于选择充电电流的 PC USB 或连接到壁式适配器的 USB 之间的自动电源检测器
    • USB of PC、最大充电电流为500mA
    • USB 连接器至墙壁适配器、充电电流~1A
    • 指示引脚充电器状态

    独立/I2C (可选)

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

     

    由于该器件具有传统的 D+/D-检测方案、我不建议您将该器件用于您的项目。 该器件最初采用 USB BC1.2规范设计、不允许500mA SDP (PC USB 端口充电)。 请提供您已充满电的电池电压、我很乐意为您推荐不同的充电器 IC。

     

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的反馈。

    我的电池是锂聚合物电池、标称电压为3.7V、完全充电电压为4.2V。

    实际上,我不需要 D+/D-检测,因为我发现了一些变通办法。

    为了更加明确,我将从 Charger IC 中指定我的要求:

    1. 当我们的主机 MCU 上没有 FW 时、默认为500mA                                 ||(通过下拉电阻器设置 EN2=0、EN1=0状态)
    2. MCU 主机将能够通过 GPIO 将500mA 的状态更改为更高电流充电   ||(状态 EN2=0、EN1=1)
    3. MCU 主机将能够阻止充电器的电压输入                      ||(状态 EN2=1、EN1=1)

     

    bq24250C 满足以下要求:

    e2e.ti.com/.../bq24250C.docx

     

    您是否建议使用 bq24250C 满足这些要求?

    谢谢、

    Shlomi

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    只要您的主机 MCU 能够正确设置 EN1和 EN2引脚、bq24250C 就能满足您的应用需求。

    谢谢、

    Ricardo