Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54331 大家好、我的客户设计了一个用于9-24V 输入、5V 输出降压的电路
它们通过将 VCC_5V0短接至 GND 进行测试、然后使用9V 输入为 TPS54331加电。
波形如下所示:
绿色-负载电流(由于输出电容器短路、因此应与电感器电流相同)
蓝色- PH、红色- COMP、黄色- VCC_5V0。
pH 波形可以正常工作、因为频率约为570kHz/8、这符合数据表的要求、即当 Vsense 较低时、它将降低频率。
但电流波形很奇怪、它与 PH 不对应。
是否有人知道电流为何如此? 在输出短路情况下、电流限制似乎不起作用。