This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:输出对地短路时电流波形异常

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836173/tps54331-current-waveform-abnormal-when-output-shorted-to-ground

器件型号:TPS54331

大家好、我的客户设计了一个用于9-24V 输入、5V 输出降压的电路

它们通过将 VCC_5V0短接至 GND 进行测试、然后使用9V 输入为 TPS54331加电。

波形如下所示:

绿色-负载电流(由于输出电容器短路、因此应与电感器电流相同)

蓝色- PH、红色- COMP、黄色- VCC_5V0。

pH 波形可以正常工作、因为频率约为570kHz/8、这符合数据表的要求、即当 Vsense 较低时、它将降低频率。

但电流波形很奇怪、它与 PH 不对应。

是否有人知道电流为何如此? 在输出短路情况下、电流限制似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Howard、

    我们将通过电子邮件对此进行讨论。

    肖恩