This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:如何选择 SMBC SMBD 电阻器值?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835617/bq4050-how-to-choose-smbc-smbd-resistor-value

器件型号:BQ4050

您好!

我客户的 BQ4050板通过 SMBC SMBD 与 CPU 板通信。

BQ4050电路板如下所示:R20、R21、R22、R23与数据表中推荐的相同。

CPU 板如下所示:将上拉电阻器调整为3k Ω、以确保 SMBC 的上升时间 smbd 小于1us。

但这将导致  

当拉低时,CPU 侧的电压为0.5V,但 CPU 将只识别<0.4V 为数字“0”。

因此,他们想知道是否可以将 R20、R21、R22、R23降低到50欧姆。

我们如何计算电路中的正确电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您可以将其更改为100欧姆。 这些是 IEC 串联电阻器、而不是 SMB 上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    我知道它们不是 SMB 上拉、如上所示、上拉电阻为3k、以确保上升时间在 SMBus 规范(<1us)内。

    您是 说 R20、R21、R22、R23、它们中的每一个都应该至少为100欧姆、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    没错。