This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:布局中的热耗散

Guru**** 2521730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835773/tps723-q1-thermal-dissipation-in-the-layout

器件型号:TPS723-Q1

大家好、团队、

我正在使用 TPS72301-Q1设计电源。 它具有200mA 输出。 我假设需要通过增加 PCB 铜面积来考虑热耗散。 我应该将这些铜、GND、IN 或 OUT 连接到哪个引脚? 通常、LDO 具有散热焊盘、但该 LDO 中存在散热焊盘。 请提供建议。 谢谢。

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    通常情况下、LDO 数据表包含一个建议的布局示例。 如此处所示。 您可以使用不同的覆铜连接输入、输出和 GND、如图所示。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    明白了。 非常感谢您的热情支持。  

    此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    另一个关于哪个引脚是用于散热的主引脚的简短问题? 是接地引脚? 因为我想在电路板的背面使用铜、并且不确定应该使用哪个引脚的铜来提供最大的面积。 请再次确认。 非常感谢您的热情支持。

    此致

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    对于没有散热焊盘的封装、可以从所有引脚散发热量、这是使每个引脚能够接触的覆铜区最大化的原因。 人们通常具有面积最大的接地铜。  

    我们有一份有关热性能的应用手册、其中涵盖了使用不同布局的热性能。 请将此参考设计用作参考。

    此致、  

    Jason Song