请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B82-Q1 您好,
我将 TPS7B82-Q1用作 5V 稳压器、该器件能否支持承受 ISO7637第2部分汽车瞬态脉冲1、2A、3A 和3B 等 此外、如果测试完成、我需要知道执行测试的脉冲的规格。
请告诉我详情。
谢谢、
Anil Lokhande
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我将 TPS7B82-Q1用作 5V 稳压器、该器件能否支持承受 ISO7637第2部分汽车瞬态脉冲1、2A、3A 和3B 等 此外、如果测试完成、我需要知道执行测试的脉冲的规格。
请告诉我详情。
谢谢、
Anil Lokhande