This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:符合 TPS7B82-Q ISO 脉冲标准

Guru**** 2554650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836134/tps7b82-q1-tps7b82-q-iso-pulse-compliances

器件型号:TPS7B82-Q1

您好,

我将 TPS7B82-Q1用作 5V 稳压器、该器件能否支持承受 ISO7637第2部分汽车瞬态脉冲1、2A、3A 和3B 等 此外、如果测试完成、我需要知道执行测试的脉冲的规格。

请告诉我详情。

谢谢、

Anil Lokhande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    借助适当的周围组件、TPS7B82-Q1应能够承受 ISO7637中所述的脉冲。 我们自己没有执行此测试、因为它通常在系统级别执行。

    ~ Aaron