This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27538:差分输入特性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27538, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835711/ucc27538-differential-input-feature

器件型号:UCC27538
主题中讨论的其他器件: UCC27511A

尊敬的所有人

请帮助我的客户了解   UCC27538的特性差动输入 。

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、  

    感谢您帮助推广我们的车手、我叫大功率车手团队的 Mamadou Diallo。  

    我不确定我是否理解您的问题、是否询问 UCC27538的输入是差动输入、还是客户询问的 UCC27538的输入具体是什么?

    请您澄清一下吗?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadoa

    感谢您的帮助,客户 IT 使用了驱动程序1EDN7550B 此部件是真正的差动输入,客户询问 的是等效 的当前部件,客户询问 UCC27538  是否具有  真正的差动输入 功能?

    请帮我提出建议。

    如果可能,Pls 会向我发送私人电子邮件 。

    非常感谢您和贝斯特西特

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    请帮助检查差分输入功能此部件也是 UCC27511A,客户需要知道此功能。

    非常感谢您和贝斯特西特

    Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、  

    UCC27511A 的输入引脚均以 GND 引脚为基准。 该驱动器没有差分输入类型、其中输入引脚相互参考。 假设 VDD>UVLO、当向同相 IN+施加高电平输入命令时、当 IN+处于2.2V (典型值)时、驱动器的输出将变为高电平 相对于 GND 引脚、而 IN-也连接到 GND。 同样、在反相配置中、当 IN-接收到小于1.2V (典型值)的信号时、输出将变为高电平 而 IN+连接到 VDD。

    请通过单击绿色按钮或在该主题上进一步发帖、告知我们这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou