主题中讨论的其他器件: UCC27511A
尊敬的所有人
请帮助我的客户了解 UCC27538的特性差动输入 。
非常感谢您和贝斯特西特
Prarinya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Prarinya、
UCC27511A 的输入引脚均以 GND 引脚为基准。 该驱动器没有差分输入类型、其中输入引脚相互参考。 假设 VDD>UVLO、当向同相 IN+施加高电平输入命令时、当 IN+处于2.2V (典型值)时、驱动器的输出将变为高电平 相对于 GND 引脚、而 IN-也连接到 GND。 同样、在反相配置中、当 IN-接收到小于1.2V (典型值)的信号时、输出将变为高电平 而 IN+连接到 VDD。
请通过单击绿色按钮或在该主题上进一步发帖、告知我们这是否能解决您的问题。
谢谢。
此致、
-Mamadou