This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:如果电源为18V、BQ24193是否可以正常工作?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835820/bq24193-will-bq24193-work-if-the-supply-is-18v

器件型号:BQ24193

您好!

我的一个客户可以具有高达18V 的输入电压。 它的速率最高为22V、但它是否会在18V 下启动和工作?

谢谢

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、

    建议的最大输入电压为17V。 尽管绝对最大输入电压为22V、但请注意"这些仅为应力额定值、对于这些额定值或在超出建议运行条件下所示的任何其他条件下的器件功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。"

    谢谢、

    宁。