请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24193 您好!
我的一个客户可以具有高达18V 的输入电压。 它的速率最高为22V、但它是否会在18V 下启动和工作?
谢谢
Jorgen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的一个客户可以具有高达18V 的输入电压。 它的速率最高为22V、但它是否会在18V 下启动和工作?
谢谢
Jorgen