请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 大家好、
我在使用 LM5069进行电路设计时需要一些帮助。
我正在设计最小输入电压为9.3V 的电路。数据表中提到该组件的最小输入电压为9V。因此应该可以。但在 LM5069设计计算器(修订版 C)中、 它不允许我在 "Desired Upper UVLO Threshold"单元的"Step5"中输入任何小于10V 的输入电压。 对该单元格的注释为:“此阈值必须介于10V 和80V 之间。” 当我尝试计算 R1、R2和 R3电阻时、ERR 会弹出。
这是否意味着该器件不适用于10V 以下的电压(与我的设计类似)?
或者、我应该忽略 LM5069设计计算器(修订版 C)并依赖数据表中的数字手动计算 UVLO 和 OVP 电阻器?
谢谢、