This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:设计计算器和数据表之间的 UVLO 阈值差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835920/lm5069-uvlo-threshold-value-discrepancy-between-design-calculator-and-datasheet

器件型号:LM5069

大家好、

我在使用 LM5069进行电路设计时需要一些帮助。
我正在设计最小输入电压为9.3V 的电路。数据表中提到该组件的最小输入电压为9V。因此应该可以。但在 LM5069设计计算器(修订版 C)中、 它不允许我在  "Desired Upper UVLO Threshold"单元的"Step5"中输入任何小于10V 的输入电压。 对该单元格的注释为:“此阈值必须介于10V 和80V 之间。” 当我尝试计算 R1、R2和 R3电阻时、ERR 会弹出。
这是否意味着该器件不适用于10V 以下的电压(与我的设计类似)?
或者、我应该忽略 LM5069设计计算器(修订版 C)并依赖数据表中的数字手动计算 UVLO 和 OVP 电阻器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afshin、

    欢迎使用 E2E!

    UVLO 具有容差和一些迟滞、因此为了避免较低的 UVLO 阈值与 POREN 阈值重叠、设计计算器的最小值限制为10V。

    要在最小 Vin 电压下使用该器件、我建议 通过100k Ω 电阻器将 UVLO/EN 引脚连接到 Vin

    BR、Rakesh