This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:我想在 TINA 中模拟这个部件、但是我可以#39;t 找到任何模型。 有人可以提供帮助吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835441/ucc39002-i-want-to-simulate-this-part-in-tina-however-i-can-t-find-any-model-can-someone-help

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002TPS2412

我们正在进行电流共享研究、我们需要在 Tina 中使用 ucc39002组件模型的帮助、但我似乎找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joliza、

    遗憾的是、UCC29002没有可用的 TINA 或 PSPICE 模型。

    您可以看到有一些参考设计和可用的 Mathcad 计算器:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以用什么方式对它建模、如果有、您可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2412呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joliza、

    您可以尝试在原理图中所示的方框图中实现电路、但我认为您可以更快地构建原型板并使用实际器件。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joliza、

    TPS2412不是 HVP-HVC 的器件、请为其创建新主题。

    谢谢、

    Teng