请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2003A 当 Vi 最小为2.2V 时、输出驱动器能否以最大电压驱动?
※Vcom 大于或等于12V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我不知道您所说的"以最大速度行驶"是什么意思。 这完全取决于被视为所需集电极电流的电流。
在图6中、您可以找到特定输入电压下的典型和最大输入电流。
然后、可以将该输入电流与集电极电流相关联、但这取决于负载。 (数据表中的图3和图8)
由于该器件是达林顿对、因此将存在一些集电极电流。 我建议使用您的负载对其进行测试、以查看集电极电流是否足以满足您的负载。
感谢您在设计中选择 TI 电源开关。