This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:关于输出驱动器的驱动能力

Guru**** 2388150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835786/uln2003a-about-the-drive-capability-of-the-output-driver

器件型号:ULN2003A
当 Vi 最小为2.2V 时、输出驱动器能否以最大电压驱动?
※Vcom 大于或等于12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道您所说的"以最大速度行驶"是什么意思。 这完全取决于被视为所需集电极电流的电流。

    在图6中、您可以找到特定输入电压下的典型和最大输入电流。

    然后、可以将该输入电流与集电极电流相关联、但这取决于负载。 (数据表中的图3和图8)

    由于该器件是达林顿对、因此将存在一些集电极电流。 我建议使用您的负载对其进行测试、以查看集电极电流是否足以满足您的负载。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。