This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138电流消耗问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835363/ucd3138-questions-of-ucd3138-current-consumption

器件型号:UCD3138

各位专家:

我想知道 "ROM 模式下的闪存编程"电源吗?  它是固件下载期间的电流消耗、对吧?

UCD 在闪存模式下运行时的电流消耗是多少?

什么是"器件处于 ROM 模式、所有 DPWM 均已启用、开关频率为2MHz。 DPWM 均为空载。" 电源? 为什么 UCD 会在 Rom 模式下切换?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、han

    " ROM 模式下的闪存编程"是在 ROM 模式下擦除和写入闪存时的状态。 因此、这是在对闪存进行编程时由器件消耗的电流。

    在闪存模式下消耗的电流在很大程度上取决于您对器件执行的操作。 我建议您针对自己的应用进行测量、因为它可能会有很大的差异。

    "该器件处于 ROM 模式、所有 DPWM 均已启用、开关频率为2MHz。。。" 这只是一个示例条件、显示了使用2个 DPWM 以高频率进行开关时消耗的额外电流(因此比正常 ROM 模式程序执行多40mA)。 正如您提到的、您永远不会在 ROM 模式下切换。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Cormac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    谢谢,我明白了。