This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:双路输出时的 RFB

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835219/lm5180-about-rfb-at-dual-output

器件型号:LM5180

您好、E2E、

我们的客户计划将 LM5180用于下一个新设计。 该设计具有5V 和15V 双路输出。 总功率约为20W。

问题;
RFB 应与哪个输出搭配使用? 5V 还是15V? 总电压?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您能不能共享您的设计原理图。 这将有助于正确回答您的问题。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    假设您为该特定的初级-次级对获取相关匝数比、则可以使用任一输出进行此计算。 在这两种情况下、反射电压是相同的。

    此致、

    Tim