This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:温度过高时禁止蓄电池充电、不工作

Guru**** 2619425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795909/bq34110-battery-charging-inhibition-when-temperature-too-high-not-working

器件型号:BQ34110

您好!

对于我们的铅酸电池应用(浮动电压= 13.65V、6节电池、容量= 38Ah)、我们需要在温度高于45°C 时停止为电池充电

为此,我考虑 了 http://www.ti.com/lit/ug/sluubf7a/sluubf7a.pdf 的§2.9 ,JEITA 位为0,WHr 充电未启用, NiMH CHG_EN 位为0,Ni_DT 位为0,Ni_DV 为0。 因此、当温度> JEITA T4温度= 450时、我预计 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()等于0。 读数§2.9.1时、我还设置 了充电抑制温度高= 450。

在为电池充电时、我让温度大约为51°C、并观察不同的测量值。 事实是我的 预期 ChargingVoltage()= ChargingCurrent ()= 0,但是,Current()不会改变,而且我的充电电流仍约为3A

我不知道如何在达到定义的温度时停止电池充电,这是观察到的电流()不再是正电流。

数据表中是否有我缺少的内容? 我观察 ChargingCurrent()=0的事实似乎表明我处于正确的配置,但我不理解为什么 Current()仍然为正。

我将数据闪存的副本作为 txt 文件加入。

提前感谢、

e2e.ti.com/.../bq34110_5F00_dataflash.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Axel、

    ChargingVoltage()和 ChargingCurrent()参数用于通过电池电量计调整其参数的智能充电器。 您是否使用的充电器根据监测计中的这些参数调节其电压和电流?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答、

    实际上、我们可以使用 PWM 调节电池电压和电流。
    因此,如果我理解正确,您会说我应该在代码中读取 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent (),然后将 PWM 信号设置为特定值,以使 ChargingCurrent ()= CURRENT()? °、当 T > 45 μ s 时、我将具有 ChargingCurrent ()=0、并且我将 PWM 比率设置为 Current ()=0。
    如果是,这似乎是一个相当好的解决方案,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Axel、

    是的、您的理解是正确的。 这些参数只是为了根据监测计测量的温度将适当的充电条件通知充电器。 听起来您的系统可以有效地使用这些功能。

    此致、
    Matt