您好!
对于我们的铅酸电池应用(浮动电压= 13.65V、6节电池、容量= 38Ah)、我们需要在温度高于45°C 时停止为电池充电
为此,我考虑 了 http://www.ti.com/lit/ug/sluubf7a/sluubf7a.pdf 的§2.9 ,JEITA 位为0,WHr 充电未启用, NiMH CHG_EN 位为0,Ni_DT 位为0,Ni_DV 为0。 因此、当温度> JEITA T4温度= 450时、我预计 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()等于0。 读数§2.9.1时、我还设置 了充电抑制温度高= 450。
在为电池充电时、我让温度大约为51°C、并观察不同的测量值。 事实是我的 预期 ChargingVoltage()= ChargingCurrent ()= 0,但是,Current()不会改变,而且我的充电电流仍约为3A
我不知道如何在达到定义的温度时停止电池充电,这是观察到的电流()不再是正电流。
数据表中是否有我缺少的内容? 我观察 ChargingCurrent()=0的事实似乎表明我处于正确的配置,但我不理解为什么 Current()仍然为正。
我将数据闪存的副本作为 txt 文件加入。
提前感谢、
轴