Other Parts Discussed in Thread: TPS2662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 主题中讨论的其他器件:TPS2662
在 SLVA833C 应用报告(简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路)中、您设计/测试了 EN61000-4-5 1级(线路之间为+/-500V)。
您能否建议使用前端电路来实现更高水平的 EN61000-4-5?