This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795318/tps2660-tps2660

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2662

在 SLVA833C 应用报告(简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路)中、您设计/测试了 EN61000-4-5 1级(线路之间为+/-500V)。

您能否建议使用前端电路来实现更高水平的 EN61000-4-5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Philippe、您好!

    您能否分享您的设计的以下要求?

    • 最小和最大输入电压
    • 最大负载电流
    • 浪涌阻抗(4或12或42欧姆)
    • 浪涌电平(500V、1kV 或更高)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lokesh 您好!

    以下是您的问题的答案:

    最小/最大电压:19至28 VDC
    最大负载电流:0.5A
    浪涌阻抗:2欧姆
    浪涌电平:2kV 差分、4kV 共模(器件位于风力涡轮机的轮毂中)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean-Philippe、您好!

    要获得更高的浪涌电平、TPS266x 器件输入端需要具有更高峰值脉冲额定值(>5kW)和更高电容值的 TVS 来吸收浪涌能量。

    如果输出电流最大为0.5A、您还可以考虑使用 TPS2662器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh 您好!

    感谢您的回复。

    在与 TPS2660x 系列相关的所有应用手册中、+/-500V 浪涌均被考虑用于符合61000-4-5标准。

    请注意、61326-1标准适用("EMC 测量、控制和实验室使用要求")。 为了符合该标准、该标准要求符合61000-4-5标准、至少需要+/-1kV 的线间脉冲。

    请考虑在未来的应用手册中提高级别-这将更好地满足大多数国家/地区的实际要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jean-Philippe 提供的反馈。

    对于未来的应用手册、我们一定会考虑更高浪涌电平的要求。