请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-2 主题中讨论的其他器件:CSD19531Q5A、
大家好、团队、
您能帮助回答我们客户的问题:
我们将实现数据表(SNVS679B–2010年11月–2013年3月修订版)中的图25中的电路。
D1的用途是什么? 如图22所示、这不会节省导线的寄生电感。
我们也无法理解 D2的用法。
我知道 、如果输入电源线路短路而 Q1未锁定 LM5050芯片、则会泄漏反向电流。 寄生电感(输出电路)由该反向电流充电、在锁定 Q1时、将形成寄生电感自感的电动势。
它 将努力保持寄生电感恒定。 为此、数据表的作者建议放置一个抑制器(也称为齐纳二极管) D2并通过它限制该电流
但在我看来、将一个陶瓷电容与 Cout 电解质并联更容易、Cout 电解质由输出电路寄生电感中存储的电流充电、并提供不超过1V 甚至更低的输出电压上升、 由于输出电路寄生电感中的电流将取决于晶体管锁定的时间和速度、因此其增长率将由能量的相同寄生电感决定、不会太大。
我们将使用的晶体管是 CSD19531Q5A。
BR、
Ilya。