This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:输入电压反向的应用

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19531Q5A, LM5050-2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793136/lm5050-2-application-with-reversed-input-voltage

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件:CSD19531Q5A

大家好、团队、

您能帮助回答我们客户的问题:

我们将实现数据表(SNVS679B–2010年11月–2013年3月修订版)中的图25中的电路。


D1的用途是什么?  如图22所示、这不会节省导线的寄生电感。
我们也无法理解 D2的用法。
我知道 、如果输入电源线路短路而 Q1未锁定 LM5050芯片、则会泄漏反向电流。 寄生电感(输出电路)由该反向电流充电、在锁定 Q1时、将形成寄生电感自感的电动势。
它 将努力保持寄生电感恒定。 为此、数据表的作者建议放置一个抑制器(也称为齐纳二极管) D2并通过它限制该电流
但在我看来、将一个陶瓷电容与 Cout 电解质并联更容易、Cout 电解质由输出电路寄生电感中存储的电流充电、并提供不超过1V 甚至更低的输出电压上升、 由于输出电路寄生电感中的电流将取决于晶体管锁定的时间和速度、因此其增长率将由能量的相同寄生电感决定、不会太大。
我们将使用的晶体管是 CSD19531Q5A。

BR、
Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    是的、D1不会为输入端的寄生电感提供续流。 但是、D3仍会保护输入免受输入端负瞬态的影响。 D1用于输入端的瞬态过压保护、还会在反向输入期间传导 D3的任何瞬态反向泄漏电流。

    无论 Q1是开/关、D2都足以为输入和输出提供过压保护(因为 Q1的体二极管导通)。
    Q2关断时、输出端的瞬态保护也可以使用输出端的电容来实现。

    但是、D1和 D2都为通过 D2的任何瞬态反向电流(反向泄漏电流)提供旁路路径、从而为 LM5050-2的 GND 和 OUT GND 引脚提供旁路路径。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    如果您认为问题已得到解答、请单击结尾处的"这已解决了我的问题"
    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Kari。