This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:输出电压不是5V。 它下降至大约3.4~3.8V

Guru**** 2519490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232, TPS61230, TPS61230EVM-089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793213/tps61232-output-voltage-is-not-5v-it-drops-to-around-3-4-3-8v

器件型号:TPS61232
主题中讨论的其他器件: TPS61230TPS61230EVM-089

您好!

我使用 TPS61232将锂聚合物电池电压升压到5V。 我遇到的问题是升压稳压器似乎不输出5V 电压(TPS61232是固定的5V 版本)。 我得到大约3.4~3.8V 的输出。
这会导致下游问题、无法为目标器件供电。 我已通过移除可能导致问题的任何下游器件来隔离升压转换器。 我仍然没有获得5V 输出。
请看一下这个电路、让我知道我可以做什么。 我使用了与 tps61230 -089评估模块相同的1uH 电感器。 BOOST_EN 网被拉至高电平、进入 BOOST CONV OFF 屏幕的 VIN。 因此、我遵循了评估套件指南中给出的确切原理图。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    1.请问您的目标器件的负载电流是多少? 当您移除下游器件时、是否有一个电阻负载连接到 TPS61232、如果可能、请捕获启动波形(Vin、Vo、SW)示波器截图。

    2.您可以共享布局吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    负载电流约为2A (最大值)。 我也从下游移除了最终目标器件。 现在没有电阻负载、仅是升压转换器。 其他所有内容均已删除。

    2.我已经分享了下面的升压转换器的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    感谢您分享布局。 您能否共享启动的示波器屏幕截图? 您是否已使用其他器件检查电路板?

    请参阅数据表中的第11部分布局指南。 对主电源路径使用宽而短的布线。 如下图所示、放置输入电容器、电感器和输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在启动时附加了以下 Vin、SW 和 Vout 的图像。 (注意:我使用了一个工作台电源、运行电压为4.00V、而不是电池进行这些测量、结果是相同的)

    输入电压

    SW

    输出电压

     

    我现在还没有更换过芯片。 但我确实将这些波形与数据表中的波形进行了比较、我可以看到它们不匹配。
    此外、我在 TPS61230EVM-089套件上运行了相同的波形测试、并且启动时获得了与数据表相匹配的完美波形。
    我想知道您对故障排除下一步的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avinash:

    我建议您创建一个新的 PCB。
    器件根本不会切换。 您可以使用探头来检查芯片的引脚波形、而不是电缆、尤其是 VIN、EN、Vout 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avinash:

    是否有任何新发现?
    我将关闭此主题、因为没有收到您的任何回复。 如果您有任何疑问、可以发布新主题帖。 谢谢。