主题中讨论的其他器件: TPS61230、 TPS61230EVM-089
您好!
我使用 TPS61232将锂聚合物电池电压升压到5V。 我遇到的问题是升压稳压器似乎不输出5V 电压(TPS61232是固定的5V 版本)。 我得到大约3.4~3.8V 的输出。
这会导致下游问题、无法为目标器件供电。 我已通过移除可能导致问题的任何下游器件来隔离升压转换器。 我仍然没有获得5V 输出。
请看一下这个电路、让我知道我可以做什么。 我使用了与 tps61230 -089评估模块相同的1uH 电感器。 BOOST_EN 网被拉至高电平、进入 BOOST CONV OFF 屏幕的 VIN。 因此、我遵循了评估套件指南中给出的确切原理图。
提前感谢您的帮助。