尊敬的 Sirs!
我有一个14、5VDC 电源、我将 TSP25910与它串联。 我在 TPS5V/2a 的输出上有一些小负载、并且有一个大负载:14、5V/22A。 我将电流限制设置为3、5A
遗憾的是、该负载使芯片变得很热- 125°C
我不是很了解数据表和 EVM 文档:我认为 IC 在5A 电流下具有3-20Vdc 的输出、正如我在 EVM 文档原理图第3页中看到的那样。
与数据表中的这种情况相比、我看到 第4页上有一个功率限制3-7.5W。 有一个功率限制与结温间的关系图3。 第8页。 启动时的最大负载在第17页。 (对我来说、这意味着12W 可以加电...)
那么事实是什么? 我是否误解了此芯片的电源手柄容量? 是否可以将其用于14.5VDC/2.2A 负载?
请帮帮我!
此致:Zsolt