This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:TPS25910功率限制

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793430/tps25910-tps25910-power-limit

器件型号:TPS25910

尊敬的 Sirs!

我有一个14、5VDC 电源、我将 TSP25910与它串联。 我在 TPS5V/2a 的输出上有一些小负载、并且有一个大负载:14、5V/22A。 我将电流限制设置为3、5A

遗憾的是、该负载使芯片变得很热- 125°C

我不是很了解数据表和 EVM 文档:我认为 IC 在5A 电流下具有3-20Vdc 的输出、正如我在 EVM 文档原理图第3页中看到的那样。

与数据表中的这种情况相比、我看到 第4页上有一个功率限制3-7.5W。 有一个功率限制与结温间的关系图3。 第8页。 启动时的最大负载在第17页。 (对我来说、这意味着12W 可以加电...)

那么事实是什么? 我是否误解了此芯片的电源手柄容量? 是否可以将其用于14.5VDC/2.2A 负载?

请帮帮我!

此致:Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    TPS25910具有功率限制功能、但不受输出功率限制。 它限制了内部 FET 上的功率限制。 您可以在下面的方框图中看到这一点、

    内部 FET 在启动和短路条件下会出现高功率损耗。 在这些条件下、FET 上有电压、电流流过 FET。 在稳态条件下,功率损耗仅是由(i*i*R)损耗导致的,该损耗远小于5W。

    现在、关于芯片变热、

    • 您是如何测量温度的?
    • 环境温度是多少?
    • 您在哪里测试此设备? 它是否在 EVM 上进行了测试? 这是为了了解器件的 RQJA。
    • 您使用的负载类型是什么? 是电阻负载还是电子负载?
    • 总负载电流是多少? 我知道 TPS25910的输出端有两个负载。
    • 您是否看到输出电压下降? 这将让我们知道器件是否具有电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Praveen!

    感谢您的回答、是的、同时我了解了此芯片的工作原理... 但对我们的项目来说、太晚了。

    我对栅极电容器进行了去焊、看起来不错、但在经过一小时的测量后、我不得不说、该芯片对我们的项目不是很好、我看到在启动时、芯片的功率限制在没有栅极电容器的情况下工作。

    您是如何测量温度的?
    红外温度计

    环境温度是多少?
    23°C 室温

    您在哪里测试此设备? 它是否在 EVM 上进行了测试? 这是为了了解器件的 RQJA。
    不、这是我们的硬件

    您使用的负载类型是什么? 是电阻负载还是电子负载?
    它是平板电脑

    总负载电流是多少? 我知道 TPS25910的输出端有两个负载。
    我具有最大值 14.5VDC 上的2.5A 负载

    您是否看到输出电压下降? 这将让我们知道器件是否具有电流限制。
    不、没有压降。

    是否有任何引脚兼容的电子保险丝器件可替代 TPS25910?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     一些澄清:

    我必须为平板电脑的电池充电、我有一些电子设备需要14.5V 输入电压提供5和3.3VDC 电压、因此电路板上还有2个直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    在2.5A 负载和25C 环境温度下、IC 温度不会达到125C。 您能否更换 IC 并执行相同的测试?
    此外、请分享原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen!

    这种高温情况会在启动期间出现、而不是处于稳定状态! 尽管有时加电没有问题-没有高温状态-我的硬件运行良好!
    我只能在下周向大家展示我的原理图。

    Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    因为在启动期间会出现功率损耗、这会增加结温。 请在最高环境温度条件下以启动期间可能的最大负载测试 IC、并确保器件在启动期间不会达到热关断。
    如果器件在启动时达到热关断状态、则必须在启动期间降低负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在室温下存在热关断、我真的不明白为什么我必须尝试最大值 环境温度。

    是的、我认为我们不能使用这个芯片。

    谢谢、 Zsolt