This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27010:EEPROM 损坏可能是由 HDQ 信号上引入的 RF 引起的?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795564/bq27010-eeprom-corruption-possibly-caused-by-rf-introduced-on-the-hdq-signal

器件型号:BQ27010

大家好、我们在 BQ27010中遇到了注册表损坏的问题、我们认为这可能是由工作环境中引入的 HDQ 线路上的杂散射频引起的。  我们的(1S1P)电池组在高射频环境下工作、最近我们退回了电池组、这似乎在一段时间后会产生损坏的注册表值(婴儿死亡率、抵达时不会出现缺陷)。  有缺陷的电池有两种症状:

   电池已充满电、但无法与主机建立通信。
2.   电池已充满电,可以建立通信,但一些登记册条目的值已损坏。

对于不进行通信的电池、通过移除中断电源来强制进行复位可解决问题并恢复通信。

对于仍然可以通信的电池、提供复位恢复功能。  恢复的电池上的循环测试不显示任何注册表损坏或异常。

工作原理是在一段时间内出现损坏、直到损坏阻止电池进行通信。

一些注册表似乎更容易损坏。38节电池的样本显示:

注册表   计数   注册表说明
周期     21       周期计数无效、按几个数量级
LMD       15        LMD 无效、按几个数量级排序
NAC       15        NAC 无效
GPIEN      5         指示通用 I/O 引脚作为输入启用-此电池不正确
PRST      2         部分复位–用于制造期间。
其他     2          其他注册表项已更改
WRTNAC 1          向 NAC 写入新值的命令-不应置位

该电池使用相同配置已有多年。  之前、我们在一些原型上获得了类似的结果、这些原型在 HDQ 输入端缺少齐纳二极管。

症状与《手持电池组电子产品中的 SLUA460、ESD 和射频缓解》中描述的非常相似、特别是有关 ESD 缓解的部分、"例如、 RAM 损坏可能会由于 ESD 而发生、如果它导致对可用容量或其他关键信息的错误报告、则是不可接受的"。

我们在 HDQ 输入端具有典型的齐纳二极管保护、并已检查它们在受影响的电池组上是否正常工作。

问题/意见/建议? 掩码/进程是否有任何可能导致此效应的更改?  HDQ 输入上的哪种干扰会导致这种类型的损坏?  如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob
    您是否曾尝试在线路上使用铁氧体磁珠以降低 EMI/ESD 易感性?

    谢谢

    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、遗憾的是、电池组也在强磁性环境中运行、铁氧体会出现问题。 虽然有好的建议-谢谢。