请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549D22 您好、E2E、
我们使用 TPS549D22进行设计。 因为我在输入侧为 RC 滤波器放置了一个电阻器。 请参考下面的电路。
IC 需要多少 IVDD? 我必须计算 PD 以选择合适的电阻器(R322)尺寸。
VIN=12V、VOUT=0.8V、IOUT=40A、SW=650kHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.