This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:IVDD @重负载

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795213/tps549d22-ivdd-heavy-load

器件型号:TPS549D22

您好、E2E、

我们使用 TPS549D22进行设计。 因为我在输入侧为 RC 滤波器放置了一个电阻器。 请参考下面的电路。

IC 需要多少 IVDD? 我必须计算 PD 以选择合适的电阻器(R322)尺寸。

VIN=12V、VOUT=0.8V、IOUT=40A、SW=650kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    我怀疑我们有这方面的任何数据。 我可能能够测量它、但需要几天时间。 请耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    最大过载电流可能高达100mA。 在正常运行下、它将会更小。