This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:Fly-Buck 配置中的最小输入电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795447/lm5161-minimum-input-voltage-in-fly-buck-configuration

器件型号:LM5161

您好!

使用 LM5161时、Fly-Buck 配置中的最小输入电压必须是输出电压的2倍(如数据表第8.2.2.1节所述)、这是什么原因? 或者问另一个问题:如果输入电压太小、会发生什么情况? 是否存在控制不稳定性或其他原因?

此致、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    这里的注意事项与占空比和输出调节有关、因为它与漏电感有关。 有关详细信息、请参阅应用手册 SLPY004、图4。 短时间内、较高的占空比将具有较短的导通时间、从而减少了修复漏电感损坏的时间。 泄漏电感越大、输出调节就越差。 占空比越高、输出调节越差。 因此、我们建议不要超过特定的占空比。 在这些占空比中、我们仍然可以使用典型的漏电感获得良好的调节。

    Sam