请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5161 您好!
使用 LM5161时、Fly-Buck 配置中的最小输入电压必须是输出电压的2倍(如数据表第8.2.2.1节所述)、这是什么原因? 或者问另一个问题:如果输入电压太小、会发生什么情况? 是否存在控制不稳定性或其他原因?
此致、
Stefan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.