Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM20143, TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54824 主题中讨论的其他器件:LM25116、 LM20143、
您好!
与原始线程类似、我尝试运行一些 PDN 阻抗仿真、并希望在仿真中包含 VRM 模型。 TI 是否有任何 SPICE 或某种方法来确定等效的 Rvrm Lvrm 模型? 我正在考虑使用 TPS54824、但也要考虑将 TPS544C22和 TPS7A8500用于其他 FPGA 和 ASIC 上的其他电源轨。 我在网上找到了一些可对 LM20143和 LM25116进行建模的 ADS 工作区和随附技术讲座、但有一些参数是通过 EVM 的实验室测量确定的、我没有资源提取这些参数。
谢谢、
Jeff