This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:用于 PDN 仿真的 R/L 或 Spice VRM (LDO 和转换开关)模型

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM20143, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795169/tps54824-r-l-or-spice-vrm-ldo-and-switchers-models-for-pdn-simulations

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件:LM25116LM20143

您好!

与原始线程类似、我尝试运行一些 PDN 阻抗仿真、并希望在仿真中包含 VRM 模型。 TI 是否有任何 SPICE 或某种方法来确定等效的 Rvrm Lvrm 模型? 我正在考虑使用 TPS54824、但也要考虑将 TPS544C22和 TPS7A8500用于其他 FPGA 和 ASIC 上的其他电源轨。 我在网上找到了一些可对 LM20143和 LM25116进行建模的 ADS 工作区和随附技术讲座、但有一些参数是通过 EVM 的实验室测量确定的、我没有资源提取这些参数。  

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    TPS54824的仿真模型可从此处获取:

    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我无法将您的 SPICE 模型导入我的 ADS 原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    很抱歉、我不熟悉"ADS"。 您可以尝试联系他们以获取导入支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已与 ADS 支持团队交谈、他们已通知我 SPICE 文件似乎已加密。 您对哪些仿真工具将与提供的 SPICE 模型兼容有什么建议吗?

    谢谢、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我个人使用 Allegro Cadence OrCAD Capture CIS。  可能还有其他一些。