请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51285A 你(们)好,先生
我的客户在其项目中设计 TPS51285A。
但目前发现、有时会发现 VREG3没有输出。 我发现 VREG3输出电容为1uF。 它小于建议的4.7 μ F。
我们还可以帮助检查需要注意的电路吗? 是否有建议参考设计?
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.