This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:TPS51285A 设计检查

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791488/tps51285a-tps51285a-design-check

器件型号:TPS51285A

你(们)好,先生  

我的客户在其项目中设计 TPS51285A。

但目前发现、有时会发现 VREG3没有输出。 我发现 VREG3输出电容为1uF。 它小于建议的4.7 μ F。

我们还可以帮助检查需要注意的电路吗? 是否有建议参考设计?

                                                 令人很烦

e2e.ti.com/.../31.-SYSTEM-3_5F00_5VDDA.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    原理图看上去一切正常、但您发现 VREG3和 VREG5上的电容器应为4.7uF。
    VREG3应始终位于该器件上的 LDO 上。 当没有输出时、您是否检查了 VIN?


    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们可以使用  TPS51285A RCS1和 RCS2设计工具吗? 如果是、请与我们分享以避免计算错误。

    我们是否遵循 TPS51285A 数据表第15页来设计 OCP?

                                                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    没有工具可以解决此问题,请按照第15页中的公式3+4进行计算,并提醒不要选择太小的 Rdson,VCS=RCS*ICS 建议范围是0.2V~2V。

    裕昌