This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:温度规格:LM340T-12/NOPB 与 LM7812CT/NOPB

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170879/lm340-temperature-spec-lm340t-12-nopb-vs-lm7812ct-nopb

器件型号:LM340

在 LM340/LM7812数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf)中、封装选项附录具有工作温度规格。  LM7812CT/NOPB 的-40°C 至+125°C 温度范围、但没有温度规格。 给出 了 LM340T-12/NOPB 的值。

是否有人可以确认工作温度规格是多少? 是否适用于 LM340T-12/NOPB (请注意 、对于 LM340T-12、温度范围为0°C 至70°C)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们分享此信息。  

    查看 LM340/LM7812的封装选项附录和电气特性表6.7、 其 Tj 范围为0°C≤TJ≤125°C、除非另有说明:

    从所有这些因素中、我们可以假设  LM340T-12/NOPB 也是0至125 。  

    这是一款同样继承自美国国家半导体公司的旧器 件、但让我更深入地了解一下 LM7812CT/NOPB 为什么具有-40至125的工作温度。  

    最棒的  

    Edgar Acosta