请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM340 在 LM340/LM7812数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf)中、封装选项附录具有工作温度规格。 LM7812CT/NOPB 的-40°C 至+125°C 温度范围、但没有温度规格。 给出 了 LM340T-12/NOPB 的值。
是否有人可以确认工作温度规格是多少? 是否适用于 LM340T-12/NOPB (请注意 、对于 LM340T-12、温度范围为0°C 至70°C)?