This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:音频系统的恒压调节问题

Guru**** 2693415 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, PMP4484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168582/ucc28810-constant-voltage-regulation-question-on-audio-system

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: PMP4484

大家好、

当输出与音频放大器的电源共享时、UCC28810能否调节并保持恒定电压?

我的客户希望使用 UCC28810同时提供 LED (5W)和音频放大器电源电压(6~7W)。 由于电流会根据音频信号动态变化、因此他们担心 UCC28810是否可以为 LED 提供稳定的稳压电压。 请参阅下图。 客户将使用 基于 PMP4484参考设计的基础。 输出将是单轨。 因此、它们将添加一个额外的直流/直流转换器以进一步调节电压。

输出电压:

LED 驱动器:19~23V

2.音频放大器:5V

谢谢、

Jay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如您所知、此参考设计仅用于为 LED 供电、而不是为音频和 LED 供电。 至于输出是否稳定(通过这种情况、我假设您是指其维持足够输出电压的能力)、我认为这实际上取决于音频放大器瞬态负载阶跃大小和持续时间。 这还取决于下游转换器的稳健性以及它们需要40V 输出进行稳压的紧密程度。 很抱歉、我 无法 根据提供的信息做出充分的决定。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jay、因为我们已经在电子邮件中恢复了这一对话、所以我将按照解决的方式结束这一主题。

    射线