Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, PMP4484
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28810 主题中讨论的其他器件: PMP4484
大家好、
当输出与音频放大器的电源共享时、UCC28810能否调节并保持恒定电压?
我的客户希望使用 UCC28810同时提供 LED (5W)和音频放大器电源电压(6~7W)。 由于电流会根据音频信号动态变化、因此他们担心 UCC28810是否可以为 LED 提供稳定的稳压电压。 请参阅下图。 客户将使用 基于 PMP4484参考设计的基础。 输出将是单轨。 因此、它们将添加一个额外的直流/直流转换器以进一步调节电压。
输出电压:
LED 驱动器:19~23V
2.音频放大器:5V

谢谢、
Jay