This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:时序问题

Guru**** 2797675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790877/tps3813-timing-question

器件型号:TPS3813

在器件加电时采用 TD 时序并且释放 RESET 引脚后、外部电阻的时间为多少 MCU/系统需要将脉冲信号置为有效以 启用 窗口的下边界功能。 由于我客户的系统/MCU 将 在20秒后向 WDI 发出脉冲信号、因此他们询问此应用。 问题。

应用:用于 UPS/太阳能逆变器的工业面板

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    由于 TPS3813是窗口看门狗、因此这取决于您的器件配置。 计时和窗口参数可根据您的应用进行编程。 我想向大家介绍数据表中的第8.5节、该节进一步说明了如何设置此计时、以便它不会中断您的脉冲。 如果您在窗口前进行脉冲、器件将触发复位、因此、为了确保在不需要时不会发生这种情况、您需要将窗口设置为这样。

    谢谢、

    Abhinav Sharma。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    由于不活动、我假设此问题已得到解决。
    我将关闭该线程。 如果您仍有未解决的问题、请发布另一帖子或新主题。