请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
我对 BQ25713输入电容器有几个问题。
1) 1) EVM 在 VIN 线路上看起来具有60uF 的陶瓷电容和33uF 的 TA 平衡-非平衡变压器。 如果电容更多(例如、总电容200uF)、则该情况是否可以接受或是否存在 较大输入电容情况的任何问题。 某些应用可能在 VBUS 输入端具有较大的大容量电容器。
2) 2) TA 的33uF 是否也可以变为 CERM 或 E-cap?
提前感谢。
S.Sawamoto