This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:输入电容器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794877/bq25713-input-capacitor

器件型号:BQ25713

您好!

我对 BQ25713输入电容器有几个问题。

1) 1) EVM 在 VIN 线路上看起来具有60uF 的陶瓷电容和33uF 的 TA 平衡-非平衡变压器。 如果电容更多(例如、总电容200uF)、则该情况是否可以接受或是否存在 较大输入电容情况的任何问题。 某些应用可能在 VBUS 输入端具有较大的大容量电容器。

2) 2) TA 的33uF 是否也可以变为 CERM 或 E-cap?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1) EVM 在 VIN 线路上看起来具有60uF 的陶瓷电容和33uF 的 TA 平衡-非平衡变压器。 如果电容更多(例如、总电容200uF)、则该情况是否可以接受或是否存在较大输入电容情况的任何问题。 某些应用可能在 VBUS 输入端具有较大的大容量电容器。

    添加额外的输入电容不会直接导致 BQ25713出现问题、但需要考虑两个因素。 首先、请确保额外的电容器不会增加额外的寄生电阻和电感。 如果要并联多个陶瓷电容器、则寄生效应应应较低、但这是需要注意的一点。 其次、从系统的角度来看、在输入端具有大电容可能会导致问题。 例如、如果您对器件进行热插拔、如果您具有更大的电容、则初始插接时会产生更大的浪涌电流。 可能需要相应地调整软启动电路(Q5/Q6和相关的驱动电路、以确保正确处理较大的浪涌电流、并确保额外的电流不会对开关造成过应力。


    2) 2) TA 的33uF 是否也可以变为 CERM 或 E-cap?
    钽电解电容器在直流电压下的降额比陶瓷电容器低、因此如果您要用陶瓷电容器代替、则需要33uF 以上的陶瓷电容器来处理电压降额。 如果您需要在 VIN 上处理完整的20V 电压范围、这一点尤为重要、因为 EVM 是为设计的。 如果您知道 VIN 上只有5V 电压、则该电压降额可能会降低一个因素。

    如果更换为铝电解电容器、ESR 的两个 ESL 都可能更高。 电阻将导致输入电压产生更多纹波、而当高侧开关打开和关闭时、电感会增加振铃/过冲。 因此、如果可能、我可能建议不要使用铝电解电容器。

    总之、我不是说无法实现、但如果您计划更改电容器、而不是我们在 EVM/参考设计上放置的电容器、则您确实需要注意寄生效应和降额。

    此致、
    Steve