This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM337的引脚设计

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790140/lm337-pin-design-of-lm337

器件型号:LM337

你(们)好

我的客户使用 LMLM337KVUR。
但只要我阅读数据表、引脚设计就会有所不同。
哪一项是正确的?


此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    附在数据表末尾的机械制图(如果以 PDF 格式查看当前文档、则为第22页)显示了封装的实际尺寸。 引脚配置和功能表图旨在显示每个引脚/标签应连接到的网。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您提供信息。
    请允许我再问您一个问题。
    KVU 封装不是外壳(顶部)热阻的写入值。
    请告诉我这是有价值的吗?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    LM337是较早的器件系列、在共享其他热指标不常见的情况下发布。  下面请找到采用 KVU 封装的 LM337的完整热指标:

    θ JA -高 K

    28.5 C/W

    Theta JC、顶部

    37.3 C/W

    Theta JB

    8.0 C/W

     PSI JT

    1.5 C/W

    磅/平方英寸 JB

    8.1 C/W

    Theta JC、底部

    0.7 C/W

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您提供信息。
    如果您有 KTT 封装的热指标数据、您能否提供这些数据?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    我无法在 KTT 封装中找到 LM337的其他指标。 LM337发布后、运行/共享所有现已成为标准的热指标并不常见。 我已请求在 LM337上运行新的热指标。 请留出几周时间来收集热指标。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    下面请找到  采用 KTT 封装的 LM337的完整热指标:

    θ JA -高 K

    22.3 C/W

    Theta JC、顶部

    31.1 C/W

    Theta JB

    5.4 C/W

    PSI JT  

    2.6 C/W

    磅/平方英寸 JB  

    5.2 C/W

    Theta JC、底部

    0.9 C/W

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢您的支持。

    此致、
    横田洋三