This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:强制 PWM 模式下的开关频率

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158824/tps62147-switching-frequency-in-case-of-forced-pwm-mode

器件型号:TPS62147

尊敬的 TI 支持团队:

我在以下情况下测量了频率。

------

MODE、FSEL 和 EN 引脚:上拉为高电平(=5V=VIN)
VIN = 5.0V、VOUT = 1.2V、IOUT = 20mA

------

我在下面得到了一个波形。  1.8MHz 出现在波形中、但数据表指出 当 FSEL 被拉高时、Fsw = 2.5MHz。

此外、我确认了数据表中的图70和72、其中描述了开关频率与输入电压和温度间的关系。 但它们至少在5V 时超过2MHz。

我想知道测量值和数据表值之间为什么存在推理、以及波形是否有任何问题。

请告诉我这些内容。

此致、

日本清水岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、  

    您的设计使用哪种电感器?

    由于该器件使用 DCS-Control 模式、因此与 EVM 上的测量数据相比、频率可能存在一些变化。  

    此外、此处还提供  了有关 DCS-Control 频率变化的应用手册、供您参考。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    我使用的是1.0uH 电感器(DCR = 24mΩ μ H)。 我知道使用的是 DCS-Control 模式。

    是否可以计算或估算频率?

    此致、

    日本清水岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    对于开关频率计算、请查看 数据表中的公式(1)和(3)。  

    计算 ton 后、计算 toff = ton *(1-D)/D、其中 D = Vo/Vin。 然后 fsw = 1/(ton+toff)。

    您是否有 TPS62147设计的原理图?  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    我的设计是数据表中的≒图87 (多个负载)。 根据图87得出的推论是无多负载、EN 在 VIN 出现电压变化且 VIN = 5V、VOUT = 1.2V 后启用。

    很抱歉没有图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    您是否使用了与第12.2节数据表中指定的布局类似的布局?

    您能否告诉我您在此工作条件下测量的效率是多少?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    很抱歉我的答复很晚。

    我使用的布局与 数据表第12.2节中指定的布局类似。

    我尚未测量效率。

    此致、

    日本清水岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    明白。  

    测量的效率差异有助于解释频率差异的原因。

    如果效率相同、则可能是由于 DCS-control 环路的导通时间差异造成的。

    如果您有更多更新、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    下面是显示开关频率的 SW 节点的捕获:

    VIN = 5V、Vout = 1.2V、Iout = 20mA、L = 1uH

    Fsw =~ 1.66MHz、ton = 144ns。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的信息。 我知道频率可以是1.6MHz。

    我测量了效率、它大约等于数据表中的值。 (在20mA~1A 时、它处于数据表值的5%范围内)

    此致、

    日本清水岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    器件按预期工作。 我们将查看更新数据表、以确保每个工作台的测量值正确无误。  

    频率的变化是由于吨数和效率的差异造成的。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的检查。

    此致、

    日本清水岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    没有其他问题、我将关闭此案例。

    BRS

    Zixu