This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920高侧电流感测

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794695/bq76920-bq76920-high-side-current-sense

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76200

大家好、我正在进行一个有关电池管理的新项目、我想使用 BQ76920监控器和 FET 驱动器 BQ76200将保护 FET 从低侧接地路径移至高侧电源路径。

我的问题涉及 BQ76920引脚 SRN 和 SRP 之间连接的电流感应电阻器。 BQ76920数据表建议将该电阻器放置在低侧接地路径(BAT-和 PACK-之间)中。 我想知道是否可以将该感测电阻从低侧移至高侧电源路径(将其连接在 BAT+和高侧保护 FET 之间)、以获得真正的共用接地基准。

我在任何技术文档中都没有找到此配置、我不知道它是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Filippo、
    我们的支持团队将在周末休息、但他们返回办公室时会回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Filippo、
    bq76920可感测低侧上的电流。 SRP 具有较小的建议范围、SRN 具有较大的建议范围、以便在电流感应电阻器的电池侧提供 VSS 连接。 SRP 和 SRN 引脚的输入放大器由 REGOUT 电压供电、但未指定低于电源的余量。
    理论上、您可以为接近 VSS 的高侧感应电阻器以及 SRP 和/或 SRN 输入的输入提供转换电路、但由于 bq76920未指定为支持该操作、因此需要小心处理偏移误差并进行广泛测试。