Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件: BQ76200
大家好、我正在进行一个有关电池管理的新项目、我想使用 BQ76920监控器和 FET 驱动器 BQ76200将保护 FET 从低侧接地路径移至高侧电源路径。
我的问题涉及 BQ76920引脚 SRN 和 SRP 之间连接的电流感应电阻器。 BQ76920数据表建议将该电阻器放置在低侧接地路径(BAT-和 PACK-之间)中。 我想知道是否可以将该感测电阻从低侧移至高侧电源路径(将其连接在 BAT+和高侧保护 FET 之间)、以获得真正的共用接地基准。
我在任何技术文档中都没有找到此配置、我不知道它是否可行。